This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:DDR4:写入终端时序

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526033/am6422-ddr4-write-termination-timing

器件型号:AM6422


工具/软件:

你(们)好

我们有一个具有一个 16b DDR4 的 AM6422。

附加测量结果显示、 写入后的端接关闭得太早。、导致 DQS 对上出现振铃(绿色信号,测量差分)总置为有效时间是正确的(在本例中为 10CLK)、但似乎也过早激活了一点点。

我们将写入前导码设置为 1CLK、但看起来更像 1.5CLK...  

这是如何改进的?

此致、

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您能否发送用于此测试的 DDR 配置文件?  您是否尝试过使用最新的 DDR 配置工具?  只是要确保您使用的是最新的 DDR 配置工具输出进行测试。  此外、DDR4 器件型号是什么?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James。  

    是的、该工具是最新的。 在本例中、´re 使用 ISSI IS43QR16256B-083RBLI。

    此致、

    Christiane2e.ti.com/.../DDR-settings.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好基督徒,我看你的配置。  我唯一的建议是您可以尝试使用 CWL=11 吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James。 CWL=11 如何改善这一点? 我认为、终端信号应该偏移 Sam。

    请解释一下。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian、我在 ISSI 规范中阅读了以下内容:

    并且认为 CWL=11 会将延迟相对于 ODT 上升沿偏移 2 个时钟周期、但您是对的、我想整体会移动 2 个时钟周期。  您是否也能够捕获 ODT 信号?

    我们可能需要调整配置、但我需要调查这是否可行。  

    同时、您可以尝试一件事、即配置中的此更改:

    #define DDRSS_CTL_417_DATA 0x010 0 0001  

    看看这是否会使 ODT 激活移动。  这会调整与 ODT 信号相关的参数、但我对该位的描述有限、因此不确定它是否会有所帮助。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James。  

    我n´t 您的建议修改了寄存器、但 ODT 时序没有改变。 我还在此寄存器中的两个“ODT Tick Adjust“字段上尝试了一些其他值、但完全没有更改。

    此致、基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    好的、回顾延迟设置、对于 DDR4-2400 速度频段、您可以选择 CL=13 或 14(并且 CWL =9 或 11)。  您选择 CL=13 是否有原因?   

    我认为在过去的设计中、ISSI 器件的较高延迟设置带来了更好的结果。 我不知道确切的原因,但这可能必须由内存供应商解释。  可能由于我们在指定频率范围的边缘运行 、存储器中似乎存在与 DODTLon/off 相关的一些时序问题  

    换言之、您是否在另一个字节的其中一个数据位上看到了同样的问题?  我想知道一个字节的训练与另一个字节的训练是否不同、从而导致不同的延迟设置。  一个字节和另一个字节之间的布线长度是否明显不同?  您提到您有一个 16b DDR、所以我不认为是这样。   

    您能否提供 DDR 寄存器转储、以便我可以检查训练结果。  如果您使用 u-boot、则可以按照此处所述添加补丁:  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1358039/faq-board-bring-up-tips-for-sitara-devices-am64x-am243x-am62x-am62l-am62ax-am62d-q1-am62px#:~:text=Getting%20DDR%20register%20dump%20after%20initialization

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James。  

    ´ll 实现该寄存器转储并返回结果。

    之所以选择 CL13、是因为我们认为与 CL14 相比、这将带来稍高的性能。

    同时、我搜索其他选项来优化 ODT 时序、并发现一个有趣的位:  

     CTLPHY_WRAP__CTL_CFG__CTLCFG_DDR16SS_DENALI_CTL_373 寄存器 (0F30 85D4h):

    EN_ODT_ASSERT_EXCT_RD  

    除读取期间外、使控制器始终将 ODT 置为有效。
    假设连接了单个 ODT 引脚。 设置为 1 可启用。

    我对此进行了测试并获得了附加结果(原始设置和更改了 ODT 置位模式)。 因此、这似乎解决了在写入过程中提前关闭 ODT 的问题。 另一方面、我们现在必须在读取期间足够快地检查 ODT 是否禁用。

    您是否担心使用此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    该位旨在仅与 LPDDR3 设计一起使用(控制器 IP 能够支持多种 DDR 类型、我们只支持 DDR4/LPDDR4)、因此即使您看到行为发生了变化、我也不建议使用。   

    我回头看了您的原始示波器屏幕截图。  您如何知道端接已提前启用?  从这张照片上可以看出、它只是过早地被禁用了。  什么是橙色信号? 如果是 ODT、似乎会反转、但我不明白为什么会悬空为 1/2 Vs

    还有好奇您是否看到任何功能故障?

    此致、

    James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James。  

    感谢您的澄清。

    原始示波器图中的橙色线是数据线。 在这一行中、您可以看到终端何时处于活动状态。  终止在 10CLK 内似乎有效、好像应该有效。 但是、由于这种奇怪的前导码 (~1.5CLK)、似乎已提前关闭(而总终止导通时间很好)。

    我认为这一问题的根本原因是序言的时间

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是前导码的训练问题、寄存器转储可能会泄露一些问题。  同时、我来看看是否可以从我们的一个 EVM 获得具有代表性的示波器屏幕截图。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James。 请找到随附的寄存器转储。

    此致、基督教

    e2e.ti.com/.../DDR-Dump.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、今天延迟、明天会检查。

    BTW、您看到了任何功能故障吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James。

    好的。 n´t、我们没有看到功能错误、但 EMI 不是很好。 我们认为、这种过冲可能是根本原因。

    此致、基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、抱歉耽误了时间。  

    我检查了寄存器转储、看起来所有训练步骤都通过了。   

    我还向同事展示了您的一些示波器镜头。  他确实提到了写入前导码的 1.5tCK 宽度符合 JEDEC 规范最小值 0.9tCK、宽度与我们在验证中看到的宽度类似。  此外、我们确实在突发结束时看到了一些振铃(见下文)  

    该功能通过启用 RTT Park 来抑制该功能

    请注意、我们没有在启用 RTT PARK 的情况下验证操作、因为在禁用 RTT PARK 的情况下它可以正常工作。  但是、您可能要看看是否要对此进行实验、看看它是否会影响您的 EMI。

    没有可从寄存器配置工具中更改 RttPARK 的选项。  但是、您可以手动修改配置文件。  DDR4 控制器使用的 MR5 值位于以下寄存器中:

    CTL_236、PI_302

    您将在其他寄存器中看到相似的值、但这些值不需要更改、并且与 DDR4 模式下的控制器无关。

    此致、

    James