This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:如何使用软件区分同一产品的 Q 级和行业级?

Guru**** 2611135 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541705/am5716-how-to-differentiate-q-grade-and-industry-grade-of-same-product-using-software

器件型号:AM5716


工具/软件:

你(们)好

客户正在将 AM5716 行业级用于 MP、但会遇到高温问题。 因此、除了温度变化外、他们希望升级到具有相同产品 PN 的 Q-100 级产品。

因此、他们的生产线将采用工业级和 Q 级混合。 他们希望实现以下功能:

1、对于工业 PN、他们读取 ID 并将上限温度配置为 A

2.对于汽车 PN,他们读取 ID 并将限值配置为 B.  

这种做法是否可行? 感谢您的帮助。

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    没有可通过软件读取的字段来提供该信息。

    此致、

    Kyle