This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何调用 CCS12.8.1 中的 C7000 编译器"auto_stream"选项

Guru**** 2611185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542419/tda4vh-q1-how-to-invoke-c7000-compiler-auto_stream-option-from-ccs12-8-1

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

我们使用带有 CCS12.8-1 的 TI C7000 编译器 v5.0.0 进行 C7120 开发。  我们需要使用编译器用户指南 www.ti.com/lit/spruig8 的第 4.15.9 节 (摘录如下)中所述的--auto_stream=no_saving 选项、但我们在 CCS 工程选项中看不到该选项。 请展示如何为基于 CCS 的编译指定此选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我要通过编辑 CCS 中的编译器标志来手动输入该选项、如屏幕截图所示。 如果有更好的方法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法重现...

    我们在 CCS 工程选项
    中没有看到此选项

    这是我看到的...

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、乔治。 我错过了它,无法弄清楚如何搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下次、请使用文章 在 CCS 中查找编译器选项。  对于遵循此主题的其他人、本文不适用于类似的基于 CLANG 的编译器 tiarmclang 编译器 c29clang

    谢谢。此致、

    -乔治