This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:eMMC — 运行模式 (&A);过冲/下冲值

Guru**** 2436330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541110/tda4al-q1-emmc---operation-mode-overshoot-undershoot-values

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

您好:

EMMC 的工作模式支持是什么?

EMMC 的过冲和下冲值是多少?

谢谢、

Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan、

    我已将这一问题通知了相应的专家。 感谢您的耐心。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    EMMC 的操作模式支持是什么?

    请参阅上图、了解该器件上 eMMC 支持的速度模式。

    EMMC 的过冲和下冲值是多少?

    您能否提供有关您所需过冲/下冲类型的更多背景信息?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    图像不可见。  

    此外、在以 1.8V 示例运行进行读取周期时、允许的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    图像不可见。  [/报价]

    请参阅以下数据表中的 pg 206: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tda4al-q1.pdf?ts = 1752862175184&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTDA4AL-Q1

    另外、在执行 1.8V 示例操作的读取周期时、允许的最大电压是多少?

    另请参阅上述 eMMC 电气特性数据表中的 pg 110 和建议工作条件下的 pg 106。

    此致、

    马特

    [/quote]