This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:关于 Sitara 安全手册第 6.3 节中省略 GPIO1 安全机制的说明

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542159/am62a7-clarification-on-omission-of-gpio1-safety-mechanism-in-section-6-3-of-sitara-safety-manual

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的所有人:

我希望您做得好。

在查看 Sitara 安全手册(即“AM62Ax 功能安全手册“)时 、我观察到了安全机制  “GPIO1 — 使用 I/O 环回的功能软件测试“或“ GPIO2 — 信息冗余技术“  第 5.17 款 。 但是、它的 标题和说明是  不包括  在中  安全机制部分(第 6.3 节)

您能否澄清这一遗漏的原因? 我们想了解这是一项有意作出的决定、还是文件中的其他部分涉及这一机制。

您的澄清有助于我们相应地调整安全分析。

提前感谢您的支持。

此致、

Ashish Goyal

功能安全、  

印度法雷奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashish、

    这似乎是 AM62A 安全手册当前草稿中的一个错误。 我们计划至少再更新一次安全手册、并将在中添加这些说明。

    我已复制了 GPIO1 和 GPIO2 的说明以供您立即使用。 对于 GPIO2、另一种信息冗余方法是使用 2 个不同的 GPIO 来测量信号。

    GPIO1 功能的按需软件测试、包括 I/O 检查 软件测试可用于测试基本功能以及引入诊断错误并检查错误响应是否正确。 此类测试可在启动时执行、也可定期执行。 必要的软件要求由系统集成商实施的软件定义。

    GIO 模块不支持不同的 I/O 环回模式。 但是、可以使用正常功能支持 I/O 检查。 为此、软件会生成输出、回读并检查输入寄存器中是否存在相同的值。 它在其他模块中实现了与模拟环回类似的功能。 为获得最佳结果、对 GIO 功能的任何测试都应包括 I/O 环回。
    GPIO2 信息冗余技术 信息冗余技术可通过软件应用、作为该模块的附加运行时诊断。 可以应用许多技术、例如已写入值的读回和与结果相比较的同一数据的多个输出。 错误响应、诊断的可测试性以及任一所需的软件要求由系统集成商所实现的软件来定义。

    当计时器在 PWM 模式下运行时、计时器输出信号可连接到一个或多个 GPIO 输入。 GPIO 输入可以配置为中断、可以为其设置时间戳、以便检查 PWM 的脉冲宽度。