This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:VTM 可监控和阈值行为

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509837/tda4vl-q1-vtm-monitors-and-thresholds-behaviour

器件型号:TDA4VL-Q1


工具/软件:

您好:  

我想详细了解 8 个可用显示器和提供的 3 个阈值的 VTM 行为、请回答以下问题。

  1. 这些温度监测器的位置是什么?  
  2. 下面提到的 3 个阈值是否适用于所有 8 个监控器?
  3. 如果有人监控器达到阈值、则根据应用的阈值做出反应?
  4.  下面提到了大约 3 个阈值、一个在低侧、另两个在高侧。 在较高侧和较低侧设置的阈值温度是多少?
  5. 每个阈值的值是多少、SOC 在每个阈值下的反应是什么?
  6. “当达到第一个阈值时、可以降低器件活动以使温度适中“。 根据上述语句、应用软件是否可以运行正常模式/操作? 它是否需要进入某种降低的操作模式或安全操作?
  7. 这些阈值或标志是否可用于应用软件?
  8. 在低侧只有一个阈值且没有警告阈值、当达到该下限阈值时、SOC 反应是什么? 它是否直接复位 SOC?

谢谢

Nagarjuna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.)  

    2.) 每个传感器都有自己的一组阈值。

    3.) 中断一起进行“OR"运算“运算、因此中断是任何接近其阈值的传感器的相对信号。

    4.) 您需要定义阈值。 具体思路是、您需要在过热并重置器件之前留出时间做出反应。

    5.)
    比较器阈值应始终进行配置、以便 TH2 > TH1 > TH0。 其概念是:
    •TH1 配置为早期警报、指示温度大于 VTM_VTM_TM_TMPSENS_TH_j[25-16] TH1_VAL 中定义的阈值。
    •TH2 配置为警告、以指示温度大于 VTM_VTM_TM_TMPSENS_TH2_j[9-0] TH2_VAL 中定义的阈值。 其概念是 TH1 表示处理器变热;TH2 需要立即注意。
    •TH0 配置为当传感器检测到温度低于 VTM_VTM_TM_TMPSENS_TH_j[9-0] TH0_VAL 中定义的阈值时触发。 该中断指示由于温度已降至原始 TH1 水平以下、可以放宽热缓解。

    6.) 这是特定于应用的内容。

    8.) 下侧旨在告诉您冷却到您认为需要恢复更充分活动的程度  

    Kevin