This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821U4

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536403/dra821u-dra821u4

器件型号:DRA821U


工具/软件:

尊敬的团队:

在 DRA821U4 中、定义的 ADC 引脚可分配为 GPIO、因为我们不使用 ADC 接口且希望将 ADC 引脚用作 GPIO。 按照数据表。  但没有显示 ADC 引脚与 GPIO 进行多路复用

谢谢、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:  

    由于美国节假日、预计响应会延迟。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 引脚可用作 GPI、而不是 GPIO。

    CTRLMMR_MCU_ADC0_CTRL 将 所有 ADC 引脚定义为数字输入(或模拟输入)

    PADCONFIG[84:77]定义将这 8 个输入驱动到 GPIO0 或 GPIO1

    GPIO[76:69]将显示来自引脚的值

    Kevin