This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:Android 引导

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516075/am62p-android-booting

部件号:AM62P


工具/软件:

您好:

我正在使用 SK-AM62P 评估板、并按照此链接中的刷写说明尝试启动 Android:

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-android/esd/AM62PX/10_01_01/docs/android/Overview_Flashing.html#android-flashing

使用预编译映像刷写 eMMC 后、我切断了电路板电源、将 DIP 开关更改为从 eMMC 引导、然后重新通电。

但是、在启动期间、U-Boot 会多次重新启动。 当它到达“正在启动内核...“时 消息、系统卡住。 我在串行日志中注意到以下错误:

[21.025962  ][T1]   init:控制消息:无法从 pid: 241 找到 ctl.interface_start 的'aidl/SurfaceFlingerAIDL'(/system/bin/servicemanager)

系统会不断重新启动某些服务、并且无法完成引导过程。

我已附加完整的串行日志以供参考。

您能帮助我解决此问题吗?

此致、

Swaroop

e2e.ti.com/.../6470.logfile.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的任何人都可以回复我的问题吗? 这将会有很大的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    很抱歉耽误你的时间。

    您是否正在使用发布页面上提供的预构建映像或构建您自己的映像?
    您是否还可以分享刷写二进制文件步骤中的日志?

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Vishal、

    是的、我正在使用发布页面上提供的预构建映像。

    我附加了刷写二进制文件步骤的所有日志。

    此致、

    Swaroop e2e.ti.com/.../6204.Logs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    HDMI、DSI 或 LVDS 上有屏幕插头吗?
    您是否可以捕获 adb logcat 结果 和 adb shell su dmesg?


    谢谢
    Guillaume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    当我连接到 HDMI 时,我看到 Android 闪屏,它引导到桌面。

    仅当我连接到 HDMI 时、它才会引导至控制台线路。

    我在连接到 HDMI 显示屏时已附加启动文件。

    这意味着错误与外部显示器不可用有关?

    每次为 AM62p 上电时、是否应该始终连接显示器以确保正常工作?

    此致、

    Swaroop  

    e2e.ti.com/.../4377.log.txt

    e2e.ti.com/.../logmesg.txt

    e2e.ti.com/.../8510.startup.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、对不起、我误解了、通常它应该在没有显示插头的情况下工作、因此这可能是一个问题、我将进行调查、然后回来联系您。


    Guillaume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Guillaume、

    您是否设法对问题进行了排序?

    此致、

    Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次检查问题是否已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    很抱歉耽误你的时间。

    我们正在重现您描述的问题。

    进行评估。

    此致、

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Swaroop、关注此问题:

    问题来自未连接屏幕时 DRM hwc 崩溃。

    此问题已在上游修复、要获取更新、您需要更新 DRM_hwcomposer 并重新编译 BSP。

    从 Android 树的根目录中,您可以转到“external/DRM_hwcomposer"并“并手动查看此提交: df1816f6580ee6bfadcf42962d92d1a1d7583ac0

    请告诉我这是否有效。

    此致、

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    我会对其进行测试并返回给您。

    此致、

    Swaroop