This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:TI Arm 内核上优化的三角函数

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541158/processor-sdk-j721e-optimized-trigonometric-functions-on-ti-arm-cores

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E


工具/软件:

我尝试从此处的 PROCESSOR-SDK-J721E 软件开发套件 (SDK)| TI.com 中检查原始 SDK

并且找不到第 3.3 节中此链接介绍的 ARM 函数

优化了 TI Cortex-R5F SOC 上的三角函数(修订版 A)

基本上、我要查找以下函数:  

TI_ARM_sin ()、ti_arm_cos ()、ti_arm_sincos ()、ti_arm_asin ()、ti_arm_acos ()、 TI_ARM_atan () 和 ti_arm_atan2 ()。

您能否告诉我、我们在 SDK 中有哪些可用的上述函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不支持将这些库作为 TDA4 器件上 SDK 的一部分。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何在 TDA4 器件上推广快速数学技术的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、您要在支持该器件的平台上进行这些更改并将其移植到 TDA4 器件上。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    实际上、我们的目标是首先在 R5F 内核上完成快速数学运算。 那么、如果平台为 R5F 的其他器件上已经有该器件、它是否不会直接与 TDA4 器件的 R5F 内核兼容?
    如果移植的结果将在快速数学方面给我们带来相当大的运行时间改进,如果所涉及的努力也不多,那么我们肯定会尝试它   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    它是否与 TDA4 器件的 R5F 内核直接兼容?

    如果不进行测试、我就不能说。 是的、R5F 是类似的、但我们尚未真正验证、不确定需要做哪种工作。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 您能否将这些自定义定义定义可用于以下函数的库?

    TI_ARM_sin ()、ti_arm_cos ()、ti_arm_sincos ()、ti_arm_asin ()、ti_arm_acos ()、 TI_ARM_atan () 和 ti_arm_atan2 ()。

    如果可能的话、我会试一试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您需要在 支持该器件的 SDK 中搜索 、很可能是 AM243x。 您可能会在论坛中提出有关此器件的问题。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认这是哪种器件、以便我可以在合适的论坛上提问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用手册、其中提到了器件和软件详细信息。  

    此致、

    Brijesh