This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:J721E 上的 Processor SDK RTOS v11.0.0.6、并需要阐明 J721E SDK 中 Linux*+ RTOS 模式的 DSS 设置。

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541076/tda4vm-processor-sdk-rtos-v11-0-0-6-on-j721e-and-need-clarification-on-dss-settings-for-both-linux-rtos-mode-in-j721e-sdk

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

J721E 上的 Processor SDK RTOS v11.0.0.6 、并需要阐明  J721E SDK 中 Linux*+ RTOS 模式的 DSS 设置。
我正在工作 J721E EVM、并尝试使用 Linux + RTOS (remoteproc) 设置下的 DSS 显示测试应用启动 DSS(显示子系统)。
我 在寻找以下方面的分步指南或说明:在 J721E 平台上构建和运行 DSS 显示测试应用、并在 A72 上使用 Linux (rootfs/boot) 和在 R5F 上使用 RTOS。
当前设置:
    处理器:TI J721E
    操作系统:带 RTOS 二进制文件的 Linux SDK (PSDKLA)
    使用 Remoteproc 加载 R5 固件
    生成并加载 Tidss 内核模块 (CONFIG_DRM_TIDSS=m)
    DSS 节点在当前设备树中可能未处于活动状态
    当前未检测到 HDMI 或 LCD 输出(modetest 失败)
    /dev/dri/card0 存在、但显示连接器不可见
    DSS 的 RTOS 固件可用但执行不正确

所面临的问题:
    modetest -M tidss -c 失败:“没有此类文件或目录“
    显示输出不工作—不确定:
     设备树缺少 DSS 节点配置
     显示器不匹配或未检测到
     DSS 固件或驱动程序运行不正确
    需要确认:这可以在不修改 SBL 或从 SD 卡引导的情况下实现吗?

有人能否提供:
    启动 DSS 测试应用的工作示例或指南
    DSS(Linux 端)所需的设备树修改
    必要的 RTOS 固件或链接器设置(如果有)
    关于 SBL 修补还是 SD 引导是强制性的阐述
    此外、RTOS 中没有摄像头馈送的视觉应用的一个工作示例是可以的。

最后、有关在使用 Linux + RTOS 的 J721E 上调试 DSS 显示的提示。

谢谢和 regads
Firdose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们正在将您的问题提交给相关专家。  

    谢谢您、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Firdose:

    我与上述描述有点混淆。 您尝试从 RTOS 还是从 Linux 使用 DSS? 您能解释一下吗?  

    如果要从 Linux 使用该功能、必须在 RTOS 上将其禁用。 是否在 R5F 上使用任何固件?  

    如果您 要从 RTOS 使用它、是否从 Linux 将其禁用? 您在 RTOS 上使用的是哪个示例? 您要使用哪种固件为 DSS 集成?   

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh。  

    我们将使用 RTOS 的显示子系统 (DSS)、特别是来自 TDA4VM (J721E) 平台上 MCU2_0 内核的显示子系统。

    • RTOS 固件:我们使用 RTOS SDK 中提供的 dss_display_test_freertos (xer5f) 示例。
    • 此固件映射到 j7-main-R5f0_0-fw。
    • 我们的目标是在不依靠基于摄像头的视觉应用的情况下使用 DSS。

    谢谢。此致
    Firdose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Firdose:

    dss_display_test 示例是一个独立的示例、需要使用 CCS + JTAG 或 SBL 加载。 它不支持 在 Linux 引导流程中通过 uboot 加载。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brijesh。

    请您提供以下帮助:

    • 如何启用显示输出、例如、 通过 app_tidl 中的 SDK 示例启用显示。 您能否引用示例并突出显示代码的显示部分
    • 是否有任何将 TIDL 推理+ DSS 显示相结合的推荐示例、最好是在没有摄像头输入的情况下进行呢?
    • 对于 TIDL 输出和 DSS 输入、建议使用哪些缓冲区格式?
    • 是否有 TI 支持的在不使用捕获节点的情况下运行推理和显示结果的工作流程?

    如有任何指导、示例代码或文档参考、我们将不胜感激!

    谢谢。此致
    Firdose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Firdose、

    有关上述问题、请参阅以下链接中的 Vision Apps 文档。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/11_00_00_06/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/index.html

    此致、

    Brijesh