This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:SDK TI 10.1 中关于"OTP 清洗"流程的阐述

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541775/processor-sdk-am62x-clarification-on-otp-cleaning-process-in-sdk-ti-10-1

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X


工具/软件:


说明
我正在使用 TI SDK 10.1、注意到启动后、“OTP 清洗“步骤会延迟 I2C 帧传输。

  • 您能解释一下这个清洁过程的具体作用吗?

  • 是否在每次引导时都是强制性的?

  • 它是否有固定的超时(例如 1.8ms)?

  • 可以在 SDK 中调整该超时吗? 如果此值超过 1.8ms 会有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否分享您所指的与“OTP 清洗“相关的代码?

    谢谢!