This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:RGMII 和 MCU 岛

Guru**** 2434410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528681/dra821u-rgmii-and-mcu-island

器件型号:DRA821U


工具/软件:

处理器团队、

我有一个客户关于 MCU 岛上的额外 RGMII 端口的问题。

该 RGMII 仍然可以与主 CPU 和网络引擎通信吗?

我们的客户希望构建一个具有 5 个端口的产品、其中第 5 个端口用于 WAN、因此它不需要成为 4 端口交换机的一部分。

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    此 RGMII 是否仍能与主 CPU 和网络引擎通信?

    虽然不确定网络引擎的含义、但可通过主 CPU 访问 MCU RGMII、并使用与交换机在 Linux 上相同的网络协议栈运行。 它将枚举为单独的接口。 这也是在默认 Linux SDK 中从 Linux 运行 MCU CPSW 的默认配置。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tanmay、从该 SoC 的技术文档中可以看出、安全 MCU 岛预计会通过隔离式 SPI 链路连接到主内核、而使用 SPI 时、速度可能会不那么快。 如何  在岛和 MCU 之间为 RGMII 端口建立更高速的通信? 您有什么想法或其他设计可以帮助分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、延迟的回复。

    、似乎安全 MCU 岛会通过隔离的 SPI 链路连接到主内核、而使用 SPI 时、速度可能不如速度快

    但事实并非如此。 不确定你是怎么得到这种印象的。 MCU 域中的组件通过 MCU 互连连接。 主互连连接到此 MCU 互连。 因此、RGMII 速度丝毫不受互连的限制。  

    此致、
    Tanmay