This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:需要从 U-BOOT 添加 IP 地址

Guru**** 2436330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530526/66ak2h06-need-to-add-ip-address-from-u-boot

器件型号:66AK2H06


工具/软件:

您好、

我们的硬件中有两个以太网端口(采用 66K2H06 技术)。

其中一个以太网地址从 U-boot 分配。 我想知道如何添加第二个 IP 地址并让 Linux 内核识别它?

您有 u-boot 手册吗?

此致、

姚庭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会在一天内检查并更新您的信息。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议在此期间浏览以下文档: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/Foundational_Components_U-Boot.html ( 第 3 节)。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varughese:

    我想添加额外的 IP 地址、然后是我已有的最近的 IP 地址。 请勿更换旧版本。

    您提供的链接中的第 3 节似乎替换了现有的 IP 地址。

    也许我的问题需要重新表述。  

    现在、Linux 内核位于 66Akh06、可以很好地使用旧的 IP 地址。

    我希望 Linux 内核可以有第二个 IP 地址、因为我们已经路由的硬件端。

    谢谢你。

    姚庭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yao-Ting:

    抱歉、 除了此之外、我认为没有任何其他官方文档。

    请问您所指的 Linux SDK 是哪个版本?  与此同时、我正在寻找可能的解决方案。

    -您可以尝试通过 U-Boot 将不同的 MAC 地址分配给以太网端口并从 Linux 处理 IP 配置吗?

    此致、

    Betsy Varughese.