This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:ch0 的 UDMA 输出振铃出队不匹配

Guru**** 2613875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541816/tda4vm-udma-output-ring-dequeue-mismatch-for-ch0

器件型号:TDA4VM
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

TDA4VH 定制板

SDK 1100 Linux+FreeRTOS

e2e.ti.com/.../4768298

...

我们发现我们的程序在运行几分钟后会遇到错误“ch0 的 UDMA 输入环出队不匹配“和“ch0 的 UDMA 输出环出队不匹配“。

我们按照上面提到的方法解决了这个问题。 但是,我们想知道为什么 Vhwa_m2mMscPopRings 的错误可以被忽略,我们也担心是否存在帧丢失问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否看到 来自 VHWA 驱动程序的这些 ch0 的 UDMA 输入环出队不匹配和“ch0 的 UDMA 输出环出队不匹配“错误?  

     实际上、 Vhwa_m2mMscPopRings 在输出队列中找不到输出元素时返回错误、但 生成的 ISR 表示请求已完成、因此没有这样的帧丢弃、这就是我提到它可以忽略的原因。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否看到了  VHWA 驱动程序中出现的 ch0 的 UDMA 输入环出队不匹配和“ch0 的 UDMA 输出环出队不匹配“错误?

    我们可以观察到 MCU20 日志将定期输出 UDMA 的错误。

     实际上、 Vhwa_m2mMscPopRings 在输出队列中找不到输出元素时返回错误、但 生成的 ISR 表明请求已完成、因此没有这样的帧丢弃、这就是我提到可以忽略它的原因。  [/报价]

    如果调用了 Vhwa_m2mMscPopRings 函数、则表示 ISR 已完成。 但是、如果我们忽略此错误、它会产生什么影响、例如导致内存中出现异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果调用了 Vhwa_m2mMscPopRings 函数、则表示 ISR 已完成。 但是、如果我们忽略此错误、它会产生什么影响、例如导致内存中出现异常?

    否、它只是一个不匹配的状态。 因此、输出帧或内存中没有异常。  

    此致、

    Brijesh