This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:am64x M4 默认状态。

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540777/processor-sdk-am64x-am64x-default-state-of-m4

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
Thread 中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具/软件:

您好、  

我在 没有操作系统的情况下运行 TMDS64EVM。  

启动后 M4 的默认状态是什么? 如果我从不使用它,从不配置它,让它空闲,它会继续重新启动?

也应处于 WFI 状态、  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jun Tu、

    SBL 将检查显示了哪些内核。

    如果未显示任何内核、则 SBL 不会初始化内核。

    init 表示不将时钟馈送到内核、而是将电源断电到内核。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    谢谢、关于“关闭核心电源“

    1.您是说、SBL 将调用 Sciclient_pmSetModuleState 函数来管理电源管理器和闭合内核。  (软件控制)

    2.您的意思是,如果时钟没有被分配到内核,内核就会自行断电吗? (不需要任何软件。 操作)

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“587615" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540777/processor-sdk-am64x-am64x-default-state-of-m4/5926890 您是说、SBL 将调用 Sciclient_pmSetModuleState 函数来管理电源管理器和闭合内核。  (软件控制)
    [/报价]

    SOC 中有 LPSC 模块可控制不同 IP 的断电或上电。

    因此、如果  提供了特定内核的应用映像、则 SBL 会调用上述 API 以在上设置 LPSC。

    内核频率设置选项 和 LPSC 开启或关闭是不同的。

    因此、如果  提供了特定内核的应用映像、则 SBL 会调用 SCI_SET 时钟 API 来 设置 内核频率。

    否则、内核不会馈送到任何时钟。

    此致、

    Anil.