This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:A53 内核如何访问 MCU_I2C/MCU_SPI

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541622/am62p-how-do-the-a53-cores-access-mcu_i2c-mcu_spi

部件号:AM62P


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

A53 内核可以访问 AM62P SoC 中的 MCU_I2C/MCU_SPI 吗?

如果是、则需要进行哪些更改、是否有可用的文档? 分配给 A53 内核的默认资源不足以满足我们的应用程序需求。

此致、

水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wells、

    “主“和“MCU"是“是指电源域。

    通常、主域内核可以进入 MCU 域以访问外设、而 MCU 域内核可以覆盖到主域外设。

    例外情况是、如果您 已针对安全/安全用例等应用对 MCU 域内核进行了防火墙保护。 如果域之间存在防火墙、则两个内核都无法通过防火墙。

    中断连接至关重要  

    许多外设驱动程序假定一个中断连接。 这更像是 AM62x 上的问题、而不是 AM62Px 上的问题(其中在 AM62x 上、某些外设在 MAIN /MCU 域上没有中断连接)。 对于所有 AM62 系列处理器、我建议参考技术参考手册 (TRM) 一节 Interrupts > Interrupt Connections Summary 概述了哪些外设具有到 GIC 的中断连接(为 A53 集群提供信号)

    请记住分配外设!  

    这是我看到客户遇到的最常见问题、即多个内核尝试请求同一外设、然后第二个请求失败。 您可以在 AM62Px 学院中找到有关外设分配的更多信息、请访问:

    多核>外设:
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AcGdexDmDxV8k7XSDZd.4w__AM62P-ACADEMY__fp5YxRM__LATEST

    多核>远程内核上的应用开发:
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AW0cwnZVbDqRS5d4OiCx6A__AM62P-ACADEMY__fp5YxRM__LATEST

    此致、

    Nick