工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
有人可以建议如何包含 Qt 5 到 SDK 11 构建吗? 更换 Qt6 或增加 Qt5。 我们有一个使用 Qt5 构建的应用、但需要在支持 SDK 11 的 EVM 上运行。
我们通过添加 Qt5 尝试使用 Yocto 进行重建、但由于 Git 访问、未能传递构建。 似乎有不同的方法来包括 Qt 5. 在 SDK9 中,它通过一层 — meta-qt5 与所有配方;在 SDK10 中,它直接通过配方-qt 完成。
如果能够提供补丁、这样我们就可以直接申请、那将会很好。 否则、请提供一些分步说明。
谢谢。
滋贺