This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:将 PMIC 连接到 MCU_PORZ

Guru**** 2481145 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625SIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540718/am625-connecting-pmic-to-mcu_porz

器件型号:AM625


工具/软件:

我一直在查看一些参考原理图 (PROC142A)、其中  通过一些逻辑门将 TPS6521904RHBR 的 PMIC_PGOOD 输出连接到 MCU_PORZ 输入引脚。
我知道 MCU_PORZ 在低电平时处于复位状态、我看到还有一个小型下拉电阻 (4.7K) 接地。

我想在没有逻辑门的情况下复制此设计、并使用 PMIC 进行 MCU 复位。

我是否可以直接连接 PMIC(通过 10k 上拉至 3V3)、或者我是否应该做出其他一些让步? (保留 MCU_PORZ 上的下拉电阻?)