This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:TFTP 在 U-Boot?中可用

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541776/am625-is-tftp-available-in-u-boot

器件型号:AM625


工具/软件:

setenv ipaddr 192.168.34.125
setenv 服务器 192.168.34.123

Ping 192.168.34.123

以太网@8000000port@1 等待 PHY 自动协商完成…
am65_cpsw_Nuss_port 以太网@8000000port@1:PHY_startup 失败
am65_cpsw_Nuss_port 以太网@800000port@1:_am65_cpsw_start end erron
使用 Ethernet@8000000port@1 器件
已超过 ARP 重试计数;再次开始
Ping 失败;主机 192.168.34.123 不活动