This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:使用 EVM 或 SOM 板测试 100Base-T1

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529550/tda4ven-q1-test-100base-t1-by-using-evm-or-som-board

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题中讨论的其他器件:J722SXH01EVM

工具/软件:

您好:

我正在寻找配置 100Base-T1 测试环境的解决方案。
在 TDA4VEN 的标准 EVM (J722SXH01EVM) 上、这已经有以太网 PHY (DP83867)。
我正在寻找可以将 TI 100Base-T1 PHY 连接到 TDA4VEN 的条件。
(类型为 www.tij.co.jp/.../jaju945.pdf“ 信息。)

是否可以使用第三方板,但您是否有任何想法实现上述解决方案?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DP83867 本身可以配置为 100Base-T 模式。 这对您有用吗?

    这里是否要求建议一些 100Base-T phy、或者该 PHY 如何连接到 EVM?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    >DP83867 本身可以配置为 100Base-T 模式。 这对您有用吗?
    是否正确? 我认为只有 DP83TD81X-Q1 系列支持 100Base-T1。
    实际上、100Base-T 和 100Base-T1 是类似的、但 100Base-T1 适用于汽车。

    我要求的不是 100Base-T

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您所说的是有效的。

    DP83TC814x-Q1 是 100Base-T1 Phy。 您是否希望将 DP83867 与 DP83TC814x-Q1 交换?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     >您是否希望将 DP83867 替换为 DP83TC814x-Q1?
    不是的、我知道很难将在 TDA4VEN EVM 上实现的 DP83867 交换到 DP83TC81x-Q1。
    相反、我要寻找可以连接或连接到 100Base-T1 PHY 的其他 TDA4VEN 评估环境。
    它可以是 SOM 板+子板、而不是 EVM。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、延迟的回复。

    我已经咨询了我们的 phy 团队、他们也没有针对给定 phy 的基于 TDA4VEN 的评估环境。

    此致、
    Tanmay