This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:有关 Sitara AM 系列 (AM27x、AM62x、AM62A、AM62x SIP) FIPS 140-2 认证的咨询

Guru**** 2612575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534334/am2732-inquiry-regarding-fips-140-2-certification-for-sitara-am-series-am27x-am62x-am62a-am62x-sip

部件号:AM2732


工具/软件:

你好、Sitara Champ!

我们想查询 Sitara AM 系列产品(特别是 AM27x、AM62x、AM62A 和 AM62x SIP)的 FIPS 140-2 认证状态。

我们知道、通常会向特定的加密模块授予 FIPS 140-2 认证。

请提供有关这些产品中加密模块的 FIPS 140-2(或 FIPS 140-3)验证的当前认证状态和未来计划的信息。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    n`t 在 TI 处理器上未获得 FIPS 140-2 认证、因为这是客户需要与第三方安全实验室进行的系统级认证。 我们可以帮助获取加密加速器的 IP 级认证数据、并共享 TI ROM 和 TIFS 安全审核报告。

    我将此主题分配给我们的安全专家以供进一步评论。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TI 不会专门寻求 SoC 上使用的加密模块的认证。 这是因为模块已经符合某些标准。

    HSM 内的安全加速器支持 TRNG(真随机数生成器)。 TRNG 是一款真 随机 发生器、符合 联邦信息处理标准 (FIPS) 出版物[FIPS 140-2]。 TRNG 核心引擎模块 使用自由运行的振荡器作为基本构建块、用于检查是否出现重复模式。 如果重复模式仍然存在、则内部错误检测电路将发出错误事件信号。 主机处理器也会生成中断来指示这些错误事件。  

    希望这有所帮助。

    内利马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、我们可以关闭这个工单吗?

    谢谢、

    内利马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢。 你俩人