This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:如何将 ospi0 配置为 QSPI?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541167/dra821u-how-to-config-the-ospi0-to-be-qspi

器件型号:DRA821U


工具/软件:

您好 TI  

我们想知道如何将 OSPI 闪存配置为 EVM 板上的 QSPI。  我们会尝试修改设备树  

SPI-TX-BUS-WIDTH =<8>;
SPI-Rx-BUS-WIDTH =<8>;


设计

SPI-TX-BUS-WIDTH =<4>;
SPI-Rx-BUS-WIDTH =<4>;

和引脚多路复用器移除 4 个数据引脚

mcu_fss0_ospi0_pins_default:mcu-fss0-ospi0-default-pins{
pinctrl-single、pins =<
J721E_WKUP_IOPAD (0x0000、PIN_OUTPUT、0)/* MCU_OSPI0_CLK */
J721E_WKUP_IOPAD (0x002c、PIN_OUTPUT、0)/* MCU_OSPI0_CSn0 */
J721E_WKUP_IOPAD (0x000c、PIN_INPUT、0)/* MCU_OSPI0_D0 *
J721E_WKUP_IOPAD (0x0010、PIN_INPUT、0)/* MCU_OSPI0_D1 *
J721E_WKUP_IOPAD (0x0014、PIN_INPUT、0)/* MCU_OSPI0_D2 */
J721E_WKUP_IOPAD (0x0018、PIN_INPUT、0)/* MCU_OSPI0_D3 */
J721E_WKUP_IOPAD (0x0008、PIN_INPUT、0)/* MCU_OSPI0_DQS */
>;
};

但 EVM 仍在 OSPI 模式下运行。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvin:

    这是在哪一个引导加载程序中? 您为什么要这样做? OSPI 闪存是否支持 1S-1S-4S 模式? 我们从未尝试过,如果有任何闪光,所以这是一个完全未知的可怕。

    此致、
    Tanmay