This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在 MULTI_cam 中将不同的 ISP 参数应用于不同的摄像头(4 个 IMX390_dicovery 摄像头)

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540099/tda4vm-how-to-apply-different-isp-parameters-to-different-cameras-4-imx390_dicovery-cameras-in-multi_cam

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

尊敬的 TI 专家

 目前、我们正在进行 IMX390_DISCOVERY 摄像头的 ISP 调整。 最终我们计划在演示中使用 4 个摄像头。 并且应应用不同的参数来应用摄像头的每个通道。
那么、我们应该对此做些什么。

 1.这个过程是否可行?

 2.是否有办法同时调整 4 台摄像机并生成一个或多个 xml 文件。

 3.如果我们拥有所有这些 ISP 参数文件,我们是否需要更改源代码才能应用。

谢谢

此致

Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    我们的专家不在办公室。 请预计响应会延迟几天。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    那么,这是可能的,但在此之前,他们都是同一类型的相机? 那么、为什么要为每个摄像头应用不同的摄像头设置呢?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh

    例如、即使在相同的光条件下、我们也希望我们的摄像头应用不同的伽马 LUT 曲线。 这是主要的原因。 和不同的 H3A algo。

    这就是我的工作方式:

     我发现可以 通过搜索模拟增益来应用不同的伽马 LUT。 所以我在 xml 文件中添加了一些新的 lut,并按通道 ID 搜索它们 它确实有效、但这种方式是正确的吗? 是否有更智能的方法?

    此致

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

     我想您可能会在 DCC 文件中有多个伽马 LUT、并可以根据模拟增益进行选择。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh

    我认为您可以在 DCC 文件中有多个伽马 LUT、并可以根据模拟增益进行选择。  [/报价]

    是的、现在我们正在这样做。 但我们最终希望为每个摄像头实现 4 种不同的设置。  
    所以我们想知道是否有正式的方法、我的方法是正确的。
    您能对此提供帮助吗

    此致
    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Zhou:

    一种可能的方法是创建 DCC 二进制文件的对象数组并将其提供给 复制的 VISS 节点。 由于它会被复制、因此每个 VISS 实例都将使用自己的 DCC 二进制文件。  

    这是可能的、但未经验证。 我有关于类似方法的常见问题解答、但对于 LDC、您能参考一下吗?

     【常见问题解答】TDA4VM:如何在复制节点中提供不同的参数集、例如 LDC 模块的两个查找表 

    此致、

    Brijesh