This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:如何管理引导过程 — 内核上电和断电

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540743/am67a-how-to-manager-boot-process---power-up-and-down-a-cores

器件型号:AM67A


工具/软件:

您好、

我的目标是创建一个将安装在汽车上的实验器件。 在一个核心将运行 Linux — 并且只有在点火开关打开/汽车解锁时才应打开电源。 在其他情况下、Linux 应该处于关闭状态。 Cortex R5 内核 — 主域-应该始终开启并执行一些操作 — 例如 CAN 总线会监听汽车是否解锁。 因此、我假设首先要更改 R5 唤醒域上的固件。 老实说、我不知道要在哪里源代码。 我应该看看用于构建 tispl.bin 文件、也许是 tiboot3.bin 的源代码吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lukasz、

    如果我理解正确、您正在寻找一种低功耗模式、在该模式下、只有 MCU 处于开启状态、其余较大 A52 内核处于关闭状态。
    A53 内核是否可以处于 WFI(等待中断)状态、或者是否应将其断电? AM67a 上的其他外设呢?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    主 R5 内核应该可以访问并使用 SPI、UART、I2C、甚至是 CSI、具体取决于是否可以使用 R5 来捕获图像并将其编码为 JPG 格式。 否则、如果发生外部事件、则应尽快启用 Linux、因此如果时间过长、A52 内核可能必须处于 WFI 模式而不是断电模式。 当点火开关关闭时、所有其他外围设备都应关闭、以使蓄电池不放电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lukasz、

    当主域的其余部分处于活动状态时、我们无法关闭 A53 电源。 如果它帮助 A53 在空闲时默认进入 WFI、

    - Keerthy