This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:针对 AR0341 的 AWB 调优

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540268/tda4ah-q1-awb-tuning-for-ar0341

器件型号:TDA4AH-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我正在尝试为 AR0341 图像传感器执行 AWB、该传感器在 12 位线性模式下。SDK 使用:j784s4 版本:09_02_00_05

调优后、我将得到下图、它的呈现不像 AWB 调优指南中所述的(线性)那样。

由于使用的是 12 位线性原始图像、 因此我不会在 DCC 工具中加载解析的拐点

申请支持以解决此问题

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    您似乎没有正确设置黑电平。 请设置黑电平并再次尝试 AWB 校准。

    有关更多信息、请参阅 AWB 插件指南或 ISP 调优指南。

    此致、

    Chau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    我正在尝试为处于 12 位线性模式的 AR0341 图像传感器执行 AWB。

    如果您将在应用中使用 WDR 模式、最好 直接在 WDR 模式下执行 AWB 校准。