This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:需要 Zboss 库

Guru**** 2430950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536914/processor-sdk-am437x-zboss-library-required

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X


工具/软件:

您好团队:

我们正在推出的产品中使用 AM437x HS 处理器。 我们现在想使用 NXP 的 IW612 模块 (Murata 模块名称 LBES5PL2EL-923、链接:  LBES5PL2EL_923_Datasheet 1.pdf) 通过我们的处理器实施三频无线电解决方案。  
我们能够让 IW612 Wi-Fi 和蓝牙使用 AM437xHS。
根据我们的研究、我们发现需要 Zboss (libzboss.a) 库才能使 Zigbee 正常工作。 我们需要您的支持 来为我们提供 Zboss 源代码或 libzboss.a 二进制文件与 Timesys 编译的二进制文件 ( Timesys 工具链版本:GCC 版本 6.5.0 (Timesys 20220222 )) 。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amol:

    通过在互联网上搜索,我不能确定 Zboss 是一个开源项目。 请联系 Zboss 所有者以获取支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    我们已经联系了 Zboss、我们也与他们联系过、我们得知 Silicon 供应商为相应的处理器提供了所需的 zboss 库支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amol:

    AM437x 有一个 Cortex A8 处理器。 任何使用 ARM v7 编译器编译的软件包都将在 AM437x 上运行。

    Zboss 库不是 TI 组件、我们 无法访问其源代码、它超出了此论坛的支持范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:  

    您能否向 Zboss 推荐备用堆栈/库、以使用任何开源或 TI 库来控制 ZigBee 模块。 比如 Zboss 支持  CC2340  

    使用适用于 Zigbee 的 ZBOSS 进行开发:使用适用于 Zigbee 的 ZBOSS 进行开发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amol:

    AM437x Processor SDK Linux 软件包不提供 ZigBee 协议栈、我不知道有任何其他 Linux 解决方案、因为没有任何处理器 EVM 集成了 ZigBee 模块。

    我认为 Linux 不支持 CC2340、因为 Linux 不在 CC2340 上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    您能否建议 TI 的任何具有内部三频带支持 (WiFi、蓝牙和 Zigbee) 的 MCU 通过我们的 TI AM437x 处理器连接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amol:

    我正在将您的问题发送给我们的无线团队以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您提出要求的三频器件、您需要双芯片解决方案。

    CC33xx + CC23xx。 或   CC33xx + CC26xx。