This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:有关 SDK 11.00.00.06 中 IMX728 驱动程序更新的问题‑SP1VS_RATION_TIME 处理

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537176/tda4aen-q1-question-about-imx728-driver-update-in-sdk-11-00-00-06-sp1vs_exposure_time-handling

器件型号:TDA4AEN-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

升级到 Processor SDK RTOS J722S EVM 11.00.00.06 (ti‑PROCESSOR-SDK‑RTOS‑j722s‑EVM‑11_00_00_06.tar.gz) 后、我在映像存储库中注意到以下提交:

https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/commit/sensor_drv/src imx728?h=main&id=5a31be9e06b65b89e898dabce418cb65d466080d

此更改将删除的配置 SP1VS_EXPOSURE_TIME来自 IMX728 传感器驱动程序的曝光‑控制序列。

您能否澄清不再SP1VS_EXPOSURE_TIME直接设置的理由?

  • 曝光时间现在是否派生到流水线中的其他位置(例如,由 ISP 或固件自动处理)?

  • 我们是否应该调整其他寄存器或控制以实现与之前 SDK 版本相同的行为?

感谢您的帮助。

此致、
YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家、

    有任何反馈吗?

    谢谢、

    YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi:

    我相信这些变化是索尼要求的。
    我们无法在 TI 论坛上回答任何有关传感器的问题。
    您最好直接与 Sony 联系、因为这些详细信息是受保密协议约束的。

    复制 Brandon Maciel 、以防他有任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang、

    感谢您的答复。

    可以帮助我检查一下吗? 因为我们使用相同的模块。

    谢谢、

    YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    您能帮我检查一下吗? 因为我们使用相同的模块。

    我相信索尼的意图是使用固定的 SP1VS 以获得最佳质量。

    我们不支持 Sony 传感器详细信息。