This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:DDR 上拉

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540865/am625-ddr-pull-up

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1

工具/软件:

尊敬的团队:

DDR (DDRSS) DDR_RSTn 线路的不同文档建议不同的上拉值。

sprad21h 和 sprado3a 建议使用 10kΩ  

然而

SK-AM62B-P1 原理图显示了 2.2kΩ

应该遵循哪些原则?

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    请让您的客户参考 Schematic_Revision_Readme 电路板设计包中的 Proc142A_Proc142.pdf。  它们更新了注释、解决了原始 EVM 原理图中的错误。  它提到应将电阻器更改为 10K 下拉电阻、无需上拉电阻

    此致、

    James