This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:AM62P EVM 支持 Logitect C270 HD 摄像头?

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539662/sk-am62p-lp-logitect-c270-hd-webcam-supported-for-am62p-evm

器件型号:SK-AM62P-LP
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我想使用 Logitech C27 HD USB 摄像头 (USB Type-A) 进行一些测试

-但当 I ifconfig 时,我无法看到分配了新的 IP 设备。

我需要什么才能启用它?
还是不受支持?

我使用的是 SDK 11.00.09.04


请提供建议

谢谢、


此致、
WengChong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WengChong:

    我们很高兴为您提供帮助。 USB 摄像头不需要添加新 IP。 我不知道你在这里做什么。  

    要列出连接到 EVM 的摄像头传感器、请使用此命令“# v4l2-ctl --list-devices“。 您可以使用 GST 流水线来测试摄像头。 此教程提供了更多详细信息: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AVK1RlN1WLTbZ6H2BPjavg__AM62P-ACADEMY__fp5YxRM__LATEST。  

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qutaiba:

    供参考
    我正在使用 AM62P EVM 为物体检测模型训练 TI Edge AI Studio

    我已经编译、训练(使用 AM62)
    当想要在我的电路板上进行实时预览时卡住了
    -它需要配置或检测我的相机(我有 Logitech C27 HD USB Webcam)  

    此致、
    WengChong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WengChong:

    感谢您提供背景信息。

    Edge AI Studio:模型编写器不直接支持 AM62P。 虽然针对 AM62 训练的模型也可以在 AM62P 上运行、但我不确定 AM62P 是否支持实时预览。 我建议下载模型并将其复制到 AM62P EVM 并从中运行。 另一点需要考虑是、在您使用 SDK 11.0 时、目前模型编写器支持 SDK 9.0 和 9.1。

    我还建议在尝试运行 AI 应用之前、确保摄像头本身在 EVM 上(没有 AI)工作正常。 请按照此处的说明进行操作: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AVK1RlN1WLTbZ6H2BPjavg__AM62P-ACADEMY__fp5YxRM__LATEST。  

    我正在将该线程重新分配给 Edge AI Studio 团队、以便了解与 ModelComposer 相关的所有其他详细信息。  

    此致、

    Qutaiba