This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:应用与 RBP 相同

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540599/am69-application-same-as-rbp

器件型号:AM69


工具/软件:

尊敬的专家:

我们想使用  AM69 提出以下问题:

[1 如果您不打算使用 MCU、AM69 处理器是否需要 OSPI? 仅运行 Linux。
[2]引导屏幕是否会出现在 Display Port 界面上?
[3]使用 ARM 可信固件刷写 ARM 处理器时,我应该使用哪些引脚?

客户的目标是将 AM69 用作 Raspberry PI 之类的 PC。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    如果您不打算使用 MCU、AM69 处理器是否需要 OSPI? 仅运行 Linux。

    OSPI 不是强制性的外设。 仅当您将闪存连接到 OSPI 并且正在使用时才使用该选项。 在其他情况下、则不需要。

    使用 ARM 可信固件刷写 ARM 处理器时、我应该使用哪些引脚?

    它取决于引导模式。 ATF 通常与另一个二进制文件打包、具体取决于引导流程。 引导加载程序负责在 DDR 中加载 ATF 二进制文件、并将 A72 内核配置为从此处开始。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    引导屏幕是否会出现在 Display Port 界面上?

    Display Port 上不会显示正在进行引导。 但是、引导完成后、连接到显示端口接口(或 HDMI 接口)的显示屏上将弹出一个简单的 GUI、如果使用的是 tisdk-edgeai-image-j784s4-evm.wic.xz 映像、您可以连接键盘和鼠标以点击演示。  

    此致、

    Takuma