This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:OSC1 要求

Guru**** 2614955 points

Other Parts Discussed in Thread: AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540738/am68a-osc1-requirement

部件号:AM68A


工具/软件:

您好:

我们在定制电路板上使用 AM68A、我对 OSC1 有一些问题。

是否需要 OSC1?

从读取 TRM 来看、似乎默认情况下所有域的所有 PLL 都使用 WKUP_OSC0。 此外、数据表的第 6.10.4.1.5 节说明了不使用 OSC1 时需要建立的连接。 然而、在时钟概述的 TRM 第 5.4.1 节中、OSC1 似乎不是可选的。

另一个问题。 我们将音频基准时钟输入到 AUDIO_EXT_REFCLK0 中。 时钟概述中的 TRM 第 5.4.1 节指出、OSC1 也可以用作 MCASP 外设的基准时钟。 那么、如果我们将 AUDIO_EXT_REFCLK0 用于音频主时钟、我们是否需要使用 OSC0?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OSC0 为 MCU 和主域提供时钟;您将需要它。

    不需要 OSC1。  

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 那么、使用 OSC1 与 AUDIO_EXT_REFCLK0 作为音频外部基准时钟输入之间的差异(如果有)是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUDIO_EXT_REFCLK 将需要类似 80MHz 输入时钟的东西;我没有卡在确切的频率上、但重点是这不是您将与 PLL 相乘的时钟源。

    OSC1 将采用晶体频率并乘以 196.608MHz 或类似的频率。

    Kevin