This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:AOSP 15 (10.01.01):无法通过 USB 麦克风录制。

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537164/sk-am62p-lp-aosp-15-10-01-01-unable-to-record-via-usb-microphone

器件型号:SK-AM62P-LP


工具/软件:

尊敬的团队:

我正在通过 USB 摄像头+ USB 麦克风开发视频和音频录制应用程序。
通过内置麦克风录制的效果很好。

但是、USB 麦克风在应用程序中未被识别为输入源。

当我尝试运行另一个录制应用程序时、USB 麦克风未被识别为输入源。


在 Android 应用程序中查询音频输入设备时、与 USB 麦克风对应的输入设备不会出现、如下所示。

----------------------------------------------------------------------------------------
AudioDeviceInfo Adi[]= am.getDevices (AudioManager.get_devices_inputs);
对于 (AudioDeviceInfo 项目:Adi){
MSG += item.getProductName();
log.d (tag、“InputSource=“+ item.getProductName ());
}
----------------------------------------------------------------------------------------

请求支持以解决此问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用 通用应用程序进行测试并确认问题,我会处理它,当我有修复时,我会回来给你

    此致。
    Guillaume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有一个修复你,在 zip 文件:

    -第一个补丁应该应用于 device/ti/am62x : 0001-audio-fix-usb-record.patch
    - second in hardware/ti/am62x/:  0001-audio-enable-usb-audio-hal.patch

    有了这 两个补丁,我可以用方便的录音机应用程序录制声音

    此致  
    Guillaumee2e.ti.com/.../USB_5F00_audio_5F00_record_5F00_patches.zip