This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:DRVVBUS 内部拉电阻

Guru**** 2613435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540870/am625-drvvbus-internal-pulls

器件型号:AM625


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户对 DRVVBUS 建议有疑问。

由于在启动期间 DRVVBUS 有一个将启用的内部下拉电阻、因此他们认为在尝试将 DRVVBUS 用作 GPIO 时会出现问题。  

  (sprado3a)

如果他们采用的上拉电阻比内部下拉电阻大得多、那么如果他们不关心功耗、它不会导致问题。 这是不允许的? 如果是、为什么不呢?

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Mari Tunnoda

    感谢您的查询。

    如果他们实现的上拉电阻比内部下拉电阻大得多、那么如果他们不关心功耗、这不会导致问题。 这是不允许的? 如果是、为什么不呢?

    检查清单涵盖了一种使用 IO 通过 EN 输入驱动电源开关的用例。

    复位后、SOC IO 是启用下拉的输入。  

    对于 GPIO 用例、 考虑 SOC IO 最大漏电流、客户可以考虑任何能够确保 Vilss 或 Vihss 不受影响的解决方案

    可以 通过软件重新配置拉电阻器。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Mari Tunnoda

    请注意根据设备专家的意见对上一次回复进行的更新。

    此致、

    Sreenivasa.