This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:软件包 ALV0441A

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518967/am6442-package-alv0441a

器件型号:AM6442


工具/软件:

您好、 工程师:

我想了解一些关于 ALV0441A 软件包的信息。

在数据表提供的机械原理图中、似乎缺少一些信息来确定我标记的尺寸  A1  和  A2  差分输入阻抗。

您是否有任何有助于识别这些维度的指导或其他数据?

使用 A1 和 A2、我能够计算我标记为的尺寸  A3  差分输入阻抗。

你能确认这个尺寸吗?

谢谢你。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Thomas

    感谢您的查询。

    让我在内部与团队核实并向您提供最新信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    你那有新消息吗?

    谢谢你。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Thomas

    感谢您的关注。  

    我们的专家预计将在星期五办公室工作。

    我会在专家回来后跟进并向您提供最新信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    你有任何关于机械的反馈吗?

    谢谢你。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Thomas

    感谢您的关注。  

    我发送了提醒。

    会跟进和更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Thomas

    请参阅以下专家意见:

    请参阅以下文档:

     

    • A1:标称值 0.85mm
    • A2:标称值 0.6mm

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    感谢您的答复。

    我只需要澄清一下您给我的值。

    A2 的 0.6mm 与 A4(屏幕截图)或不是?

    0.6mm 是 A2_1 还是 A2_2?

    因为数据表中的 (1.45) 为 0.85 +0.6 = 1.45mm

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    谢谢你。

    让我检查一下并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    请参阅专家的意见:

    TI 提供的 A2 尺寸 (0.6mm) 对应于新客户图纸中的 A2.2(基板顶部到盖子脚顶部)。 因此客户是正确的、总盖子高度为 1.45 标称值 (0.85mm + 0.6mm)。

    此致、

    Sreenivasa.