This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:安装到电路板上后允许的偏转

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534992/am4378-allowable-deflection-after-mounting-on-the-board

器件型号:AM4378


工具/软件:

我目前正在设计电路板。

安装 AM4378BZDNA100 的电路板具有直线型连接器、插入此连接器时可弯曲、如下所示。

您是否知道安装后 nFBGA 允许的弯曲长度(下图中的“Y[mm]"值“值)值)?

目前、我的仿真显示它弯曲了大约 0.2mm 至 0.3mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与应变量相关的规格也可接受。  ε[μ μst  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看该请求并在下周提供最新信息。  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与我们的封装团队核实、但此数据不可用。  

    —保罗