This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:最小设计 V3Link + ETH+HDMI

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP, SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536529/am62a3-minimal-design-v3link-eth-hdmi

器件型号:AM62A3
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP、SK-AM62-LP

工具/软件:

我们需要 运行 Linux 的超小型设计、我们应该能够连接 V3Link、并使用 5V 电压为模块上电、 通过 HDMI 获取视频并能够通过以太网连接。  

我们将从 SK-AM62A-LP 复制设计、但我们的问题是、如果我们删除这些器件、我们是否仍可以运行 SoC? 我们正在研究这个:PROC135E3_SCH。



  1. TPS65988DHRS  

  2. TPS62177DQCR

  3. TLV705075YFPT(我们不使用 CAN)

  4. TPS22946YZPR

  5. TPS22902YFPR

  6. OSPI 接口(完整的第 20 页)

  7. AT24C512C

  8. TMP100NA

  9. 电流监控设备(完整页 13)

  10. USB TYPE-C(完全第 9 页)

  11. 电路板 ID EEPROM 和温度传感器(完整第 21 页)

  12. 测试自动化(完整页 25)

  13. XDS110 调试器(完全页 27)

  14. JTAG 缓冲器(完全页 28)

  15. JTAG 20 引脚 cTI 连接器(完整的第 29 页)

  16. FT4232 UART 转 USB 桥接器(完全第 30 页)

  17. TS3DV642RUATQ1 CSI 多路复用器(我们不使用 2 个输出、只连接 V3Link、是否仍需要使用它、我们是否可以完全移除所有器件、并将 V3Link 直接连接到  U18K?

  18. 音频编解码器(完全第 38 页)

  19. IO 扩展器(完全第 39 页)

  20. CAN FD WKUP SW(完全第 43 页)

您能就这方面提供帮助吗? 谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下一个问题是 LPDDR4 选型帮助、 MT53E2G32D4DE-046  AAT:A、如果我们使用的任何具有相同数据总线 ( 32 位和 64Gbit) 的 LPDDR4 不存在任何问题、那么在 BOM 上编写的这个问题很难找到?

    例如: https://eu.mouser.com/ProductDetail/Kingston/Q6422XM3BDGVK-U?qs=2wMNvWM5ZX5FVfb8Hya%252Byg%3D%3D

    如果我们还将它更改为 2GB ram 版本 https://eu.mouser.com/ProductDetail/Micron/MT53E1G32D2FW-046-WT-ESC?qs=3Rah4i%252BhyCHzUt4hMcbCww%3D%3D 它也可以工作吗? 我们应该做出哪些改变?

    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Betul Aktepe,

    请为您的实施绘制一个组合图。

    我认为、验证您所考虑设备的方框图会很容易。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa,感谢您的快速回复,这是我们想要的方框图,需要系统工作的最小部件。  我们可以删除其他器件并复制 SK-AM62-LP 的设计吗?

    另外、您能帮助我们如何选择 1GB、2GB RAM、也可以进行更改、我们需要进行哪些修改?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Betul Aktepe,

    谢谢你。

    让我回顾一下并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kallikuppa Sreenivasa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Betul Aktepe,

    谢谢。 我将审核并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa,你能检查吗? 谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Betul Aktepe,

    我将在下周初检查和更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Betul Aktepe,

    谢谢你。

    您所拥有的区块似乎正常。

    确保使用 25M 晶体或振荡器。 32K 是可选的。

    可以优化引导模式缓冲器。

    我们建议至少使用 JTAG 接口的 TP。

    此致、

    Sreenivasa.