主题中讨论的其他器件: DRA821、 TDA4VH
工具/软件:
您好 TI
我使用 DRA821U EVM (J7200)、SDK 版本为 10_01_08_01
我可以在内核空间中启用 USB3 功能、我就可以了。 但 uboot 中的相同设置不起作用。
U-boot 日志:
U-Boot SPL 2024.04-gb40fba1b-dirty (2025年5月05日- 11:31:08 +0800)
SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
尝试从 MMC2 引导
警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也经过加密、此操作将失败
警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也经过加密、此操作将失败
警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也经过加密、此操作将失败
警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也经过加密、此操作将失败
警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也经过加密、此操作将失败
从无处加载环境... 好的
在 ARM64 内核上启动 ATF……
注意:BL31:v2.10.0(发行版):b40fba1b-dirty
注意:BL31: Building:15:53:26, 2025年5月7日
I/O TC:
I/O:主 TC 初始化
I/SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery TC))
I/HUK:TC 已初始化
I/UL:已激活 TC 设备
I/UL:修复 GP 设备的 TC 防火墙所有者
I/TRNG:已为 SA2UL TC 器件启用防火墙
I/TRNG:SA2UL TC 已初始化
I/UL:已初始化 TC 驱动程序
I/O:主 TC 切换到正常世界引导
U-Boot SPL 2024.04-gb40fba1b-dirty (2025年5月07日- 15:54:37 +0800)
SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
检测到:J7X-BASE-CPB 版本 A
检测到:J7X-GESI - EXP 版本 E3
尝试从 MMC2 引导
警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也经过加密、此操作将失败
警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也经过加密、此操作将失败
U-Boot 2024.04-gb40fba1b-dirty (2025年5月07日- 15:54:37 +0800)
SoC:J7200 SR1.0 GP
型号:Texas Instruments J7200 EVM
板:J7200X-PM2-E6 版 SOM
DRAM:2 GiB(有效 4 GiB)
内核:114 个器件、32 个类、器件树:单独
闪存:0 字节
MMC:MMC@4f80000:0、MMC@4fb0000:1.
正在从 SPIFlash... k3-navss-ringacc ringacc@2b800000:环加速器探测环:286, gp-rings[96,32] sci-dev-id:235
k3-navss-ringacc ringacc@2b800000:dma-ring-reset-quirk:禁用
JEDEC_SPI_NOR 闪存@0:尚不支持不均匀的擦除扇区映射。
sf:检测到 s28hs512t、页面大小为 256 字节、擦除大小为 4 KiB、总共为 64 MiB
***警告 — 错误的 CRC、使用默认环境
IN:serial@2800000
输出:串行@2800000
错误:serial@2800000
am65_cpsw_Nuss 以太网@46000000:K3 CPSW:nuss_ver:0x6BA02102 cpsw_ver:0x6BA82102 ale_ver:0x00293904 Ports:1
检测到:J7X-BASE-CPB 版本 A
检测到:J7X-GESI - EXP 版本 E3
网络:eth0:以太网@46000000port@1.
按任意键停止自动引导:0
=> USB 启动
正在启动 USB...
找不到工作的控制器