This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:热关断温度

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537398/sk-am62a-lp-thermal-shutdown-temperature

器件型号:SK-AM62A-LP


工具/软件:

大家好、我正在使用评估套件 SK-AM62A-LP 评估 AM62Ax 处理器、以在高温下运行。 我只是使用热箔加热器加热 AM62Ax SoC、我发现在温度高于 180°C 时、它每 7-8 分钟会复位、然后再次重新启动、工作正常、然后再次复位。

我想问是否为此实现了任何特性、以及 SoC 经历热关断的温度是多少?

方面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreyas、

    感谢您的查询。

    请参阅以下内容。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480999/am62a7-main-_thermal-critical-temperature-threshold-is-too-high/5688778#5688778

    应用 180C 的任何原因。 SOC 可能无法达到额定温度。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、  


    感谢您的答复。 我申请的温度超过 180°C、因为我要评估它是否在高温下运行。 目标应用需要在高达 190C 的高温下运行。 是否有办法可以禁用热关断或提高临界温度以进行测试?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreyas、

    谢谢你

    我不确定这是否是处理器允许的用例。

    让我检查一下并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreyas、

    我正在申请超过 180°C 的温度、因为我要将其用于高温运行。 目标应用需要在高达 190C 的高温下运行

    答案是否定的  数据表 ROC 表明确定义了此器件支持的两个有效工作温度范围。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、为了再次确认、我无法编辑文件、使我以某种方式提高临界温度或将温度类型从“临界“更改为任何软的、或者我可以禁用 VTM 吗? 我想在高温下使用它、明知它在数据表中不提供太多支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreyas、

    谢谢你。

    我们不支持任何不遵循数据表建议的问题。

    如果您正在处理任何 TI 销售/支持、请联系他们并提供用例。

    此致、

    Sreenivasa.