This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:将串行 SRAM 连接到 McSPI

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539907/am62l-connect-serial-sram-with-mcspi

器件型号:AM62L


工具/软件:

您好、

 

我们理解、OSPI 不支持从以下线程连接到串行 SRAM。

  AM62L:GPMC 非多路复用模式和 OSPI 上的串行 SRAM 

那么 McSPI 呢?

McSPI 是否支持串行 SRAM? 如果可以支持、是否可以将 SRAM 作为内存映射直接模式访问?

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    McSPI 是否支持串行 SRAM? 如果可以支持、是否可以作为内存映射直接模式访问 SRAM?

    如需参考、请提供将要使用的 SRAM 的器件名称。

    根据数据表、我可以进一步评论。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请参阅: e2e.ti.com/.../faq-sk-am64b-mcspi-integration-guide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    客户尚未确定 SRAM 器件。

    您能否告诉他们、McSPI 是否通常支持串行 SRAM?

    我找不到您分享的上述线程中有关 SRAM 连接的说明。

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiadeaki、

    我在您分享的上述线程中找不到有关 SRAM 连接的说明。

    上面的主题/链接的常见问题解答、我分享了一个通用 MCSPI 集成指南、与使用的外设/从器件无关。  

    由于客户尚未决定任何 SRAM 器件、因此我随机抽取 SRAM 器件并从该角度进行评论。

    根据以下部分: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22100D.pdf 请注意:这是一个随机部分、我将解释在选择 SRAM 时应注意的事项、该器件未在 TI EVM 上进行测试 ]


    我查看了引脚说明:

    在这里、我可以看到按顺序连接的引脚可以按如下方式连接到 SoC MCSPI:

    MCSPI_CS - CS

    MCSPI_D0 - SO

    GND - VSS

    MCSPI_D1 - SI

    MCSPI_CLK - SCK

    因此、如果它是引脚兼容的并支持 MCSPI 传输格式、则可以使用 MCSPI 协议。

    谢谢、

    Vaibhav