This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:一般建议与其他建议

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540867/am625-general-vs-additional-recommendations

器件型号:AM625


工具/软件:

尊敬的团队:

在原理图核对表中、第 21h 和 sprado3a 号文件列出了一般性建议和其他建议。

一般与附加的细微差别有何不同? 是否必须采用一般性建议、而最好采用附加建议?

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Mari Tunnoda

    感谢您的查询。

    一般与附加的细微差别是什么? 一般性建议是否必须、而附加建议是最好的?

    您说得对。

    附加部分为一般建议部分的建议添加了一些详细信息。

    这主要用于 FYI、有时可以包含类似的内容、例如带有附加数据的一般性建议。

    此致、

    Sreenivasa.