This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:MMC0 (eMMC) 上拉

Guru**** 2479095 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540863/am625-mmc0-emmc-pull-up

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1AM62L

工具/软件:

尊敬的团队:

在不同文档上、对于 MMC0 (eMMC) DAT0 和 CMD 线路、建议使用不同的上拉电阻值。

sprad21h 和 sprado3a 建议使用 10kΩ 或 47kΩ  

然而

SK-AM62B-P1 原理图显示了 49.9kΩ

应该遵循哪些原则?

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Mari Tunnoda

    感谢您的查询。

    [报价 userid=“499871" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540863/am625-mmc0-emmc-pull-up ]SK-AM62B-P1 原理图显示了 49.9kΩ

    49.9K 电阻器具有特定的容差要求、因此我们一直建议使用 47k、以使用标准容差电阻器。

    请参阅下面的。 这是 AM62L EVM

    我们正在更新 SK-AM62B-P1。

    请参阅以下 SD 卡规格

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Phison-eMMC-153-Ball-pSLC-SPEC_5F00_v1.4-_2800_1_2900_-_2800_2_2900_.pdf

    您可以使用 10K、但请注意、如果内部拉电阻意外启用、上拉电阻值可能不符合 eMMC 规格。

    对于 47k、并联上拉电阻值仍在 eMMC 建议的范围内。

    此致、

    Sreenivasa.