This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C7000-CGT:无法找到适用于 SDK 10 的 ti-cgt-c7000_4.1.0.LTS 附加组件

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540310/c7000-cgt-not-able-to-find-ti-cgt-c7000_4-1-0-lts-add-on-for-sdk-10

器件型号:C7000-CGT


工具/软件:

SDK 10 中的 TI-CGT-c7000_4.1.0.LTS
构建时出现以下错误
错误:找不到/ti/ti-cgt-c7000_4.1.0.LTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以  在此处找到 ti-cgt-c7000_4.1.0.LTS。 您能否将其添加到路径中?

    此致、
    Sivadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Sivadeep、

    感谢您的帮助。
    我想知道在哪里可以找到此 SDK 的目标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现以下错误

    /tidl/ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_01_00_04/targetfs/usr/include 找不到!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_01_00_06-addon-linux-x64-installer.run 用于仿真版本的附加软件包安装、但 sdk10 不存在此可运行文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以 在此处查看。  

    此致、
    Sivadeep