工具/软件:
您好团队:
我们 在其中一种设计中采用了 TDA4AL-Q1 处理器、希望以 4266MT/s 数据速率为 LPDDR4 接口进行信号完整性仿真。
因此、我们需要 TDA4AL 处理器的以下参数对应的时序规格值。 目前、TDA4AL 数据表没有 LPDDR4 接口的时序规格。
输出时序参数:
- tCKCA、tCKCS、tCKCKE:相对于 CK 的 CA、CS、CKE 预启动延迟(最小值和最大值)
- tDQSDQ:相对于 CK(最小值和最大值)的 DQ/DM 预启动延迟
- tCKDQS:相对于 CK 的 DQS 延迟
输入时序参数:
- VdIVW (mV)、TdIVW1 (UI)、TdIVW2 (UI):数据读取眼图模板参数值 (min)。
- TdiPW (UI):最小读取数据脉冲宽度
- VIHL_AC_DQ (mV):如果对信号达到最低峰值电平有任何额外要求、则添加了眼罩。
请尽快做好必要的工作。
此致、
Hoysalachar N