This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:OSC0 使用的频率

Guru**** 2616525 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538515/am5708-frequency-used-for-osc0

部件号:AM5708
主题中讨论的其他器件:LMK6C

工具/软件:

数据表列出了 OSC0 使用的三个频率:19.2MHz、20MHz 和 27MHz。

我是否正确理解、如果我使用这三个频率、可以生成要用于 SYS_CLK1 的频率?

我在寻找 20MHz 晶体振荡器、但点击很少、大多数点击都是 19.2MHz、所以我想改变它。

我希望能对这一评论作出迅速答复。

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我建议使用 20MHz 振荡器、因为这就是 SDK 默认使用的振荡器。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您发送编修。

    我认为问题已经解决、但我想再次提问。

    我考虑在 20MHz 上将 LVCMOS (1.8V) 与 Texas Instruments BAW 型振荡器“LMK6C"搭配“搭配使用。 这会是个问题吗?

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 20MHz LMK6C 为 AM5708 参考时钟提供时钟源时没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您发送编修。

    很抱歉有其他问题。

    这是非常有帮助的。

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    抱歉。

    我以为这个问题已经解决了,但我错了。

    20MHz LMK6C 似乎没有 1.8V LVCMOS。

    AM5708 OSC 的电源为 1.8V。

    我会再次与您联系。

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 — 当从振荡器提供时钟输入时,AM5708 需要 1.8V 信号电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roert:

    感谢您发送编修。

    LMK6C 为 1.8V、没有 20MHz LVCMOS 系列、因此不能与 AM5708 配合使用、对吗?

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是推荐的器件:

    https://www.ti.com/product/CDC6C/part-details/CDC6CE020000ADLXR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您发送编修。

    其他人也推荐了器件。

    我正在考虑这个。

    谢谢你。

    此致、

    山田浩史