This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:SBL 引导流程的 EL3 中的未处理异常

Guru**** 2478825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540225/tda4vm-unhandled-exception-in-el3-for-sbl-boot-flow

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好:

在我们的 SBL 引导流程中、我们 在 EL3 (ATF) 中面临未处理的异常。

此致、

Veeraiyan

注意: BL31:v2.10.0(发行版):v2.10.0-367-g00f1ec6b8-dirty
注意:BL31: 建造:12:44:19, Jul 10 2025
EL3 中未处理的异常。
X30           = 0x0000000070007184
x0            = 0x0000000000000001
x1            = 0x000000007000a098
x2            = 0x000000007000a000
X3            = 0x000000000000
x4            = 0x0000000032401000
X5            = 0x0000000000000040
X6            = 0x000000007001803e
x7            = 0x000000000000
x8            = 0x0000000070000000
X9            = 0x00000000700105V0
X10           = 0x0000000032e00000
X11           = 0x000000000000
x12           = 0x0000000070009268
X13           = 0x0000000070009268
X14           = 0x0000000000000010
X15           = 0x0000000070000044
x16           = 0xe42fa8643fd1ab82
x17           = 0xc0a22c943d904fcc
X18           = 0x1e514f7b8b0781f4
x19           = 0x000000007000b438
x20           = 0x000000007000b3d0
x21           = 0xdd9861cff5cad4f8
x22           = 0x0eef1ea5a8940973
x23           = 0x2aa1f026eff7e1a8
x24           = 0x0000000070018000
X25           = 0x8386bc6737d352fe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veeraiyan、

    默认情况下、ATF 在安全级别执行。  我相信您正在为您的自定义实现更改 ATF、因为我看到了脏兮兮的提交:

    g00f1ec6b8-dirtly


    如果您在提供的 ATF 基础上进行了更改、我请您检查一下。

    - Keerthy