This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:来自 Linux 的 MAIN_uart1

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540653/sk-am62p-lp-main_uart1-from-linux

器件型号:SK-AM62P-LP


工具/软件:

大家好、我使用的是 sk-am62p-LP、使用 Linux 中的 main_uart1 的步骤有哪些?
我在 k3-am62p5-sk.dts 中将 MAIN_uart1 的状态从保留更改为正常。
我是否需要对应用其他更改? 注释说 UART 由 TIFS 使用(我不使用 uboot、我处于 falcon 模式)
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    我在 k3-am62p5-sk.dts 中 将 main_uart1 的状态从保留更改为确定。

    然后、您能否从 main uart1 读取/写入? 我看到 k3-am62p5-sk.dts 已配置 pinmux。