This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:它是否支持配置 RGMIG's 引脚驱动强度

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539692/am62a7-q1-does-it-support-to-config-rgmii-s-pin-drive-strength

器件型号:AM62A7-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI:

它是否支持配置 RGMII 的引脚驱动强度、

如果是、如何进行配置  

我们在 Linux 操作系统下运行它

我不知道我不能“接受“评论,它总是显示超过重放率,并等待更多 1 分钟:

我在此重播:

辐射超过了汽车 EMC 测试的标准、我们希望减弱 RGMII 的驱动强度

谢谢

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 国宾苗

    感谢您的查询。

    我们目前不支持配置输出阻抗(驱动强度)。

    是否有改变驱动强度的用例。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好  
    必须验证驱动调整的有效性。
    在规范 PADCONFIG90_DRV_STR 中、似乎是平均驱动强度、但在最新规范中删除了该强度、可以使用它来调整 RGMII 驱动强度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaixing、  

    感谢您的意见。

    我们目前不支持驱动强度配置。

    设计团队正在分析可行性、

    请在第 4 季度联系 TI。

    此致、

    Sreenivasa.