This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Gstream-64:需要一个包含 TI 边缘 AI 库、BEAGL-BONE-AI 插件和委托的 Debian 映像

Guru**** 2616375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540198/beagl-bone-ai-64-need-a-debian-image-with-ti-edge-ai-libraries-gstreamer-plugins-and-delegates

部件号:BEAGL-BONE-AI–64


工具/软件:

您好:
 BeagleBone AI-64 是否有任何官方的边缘 AI 图像? 请注意、当我tisdk-edgeai-image-j721e-evm.wic"使用 BalenaEtcher 将“映像刷写到 SD 卡 并尝试引导 BeagleBone AI-64 时、无法引导到 SD 卡、但当我使用刷写到 SD 卡中的 bb ai-64 的 Debian 映像时、电路板会正确引导到该映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaima:

    TI 没有为 BeagleBone AI-64 提供官方软件支持。 Beagle 社区将直接提供支持、因此请联系 Beagle 社区、查看它们是否有图像。

    此致、

    Takuma