This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:Code Composer 20.2:“输出格式“选项在属性中的位置?

Guru**** 2614785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538851/ccstudio-code-composer-20-2-where-is-the-output-format-selection-in-properties

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

你(们)好

我从 CCS12 切换到 CCS20、我已经导入了工程、但无法了解如何为链接器设置输出格式 (ELF 或 COFF)。

在“属性“菜单中、此选项不会出现、或者我找不到。

我尝试选择“TI Clang“、“TI v22.6.1.LTS “、 “TI v22.6.2.LTS “编译器、但没有机会。

有人能给我一个提示吗?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我尝试选择“TI Clang “、“TI v22.6.1.LTS “、 “TI v22.6.2.LT“编译器、但没有机会。

    您正在使用哪个确切的器件和编译器版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miaooaim、

    您可以手动 将具有正确值的--abi 编译器标志添加到项目编译器页面。

    Patrick