工具/软件:
您‘D、我目前有一个 BeagleBone Black 运行预构建映像“Mbian 11.x (Bullseye) Minimal Snapshot “、我已经完成了启动时运行 Python Qt 应用程序所需的所有配置。
现在、我有一项新要求:向 U-Boot 添加启动界面映像。
我遵循 Linux SDK 中的“‘09_03_05_02“指南、最近在该指南中添加了此功能、但我仍然不清楚确切的步骤。
我的想法是使用 SDK 在主机 PC 上编译新的 U-Boot、首先根据‘3.1.2.5 节对其进行配置。 U-Boot 启动界面“
编译后、我想安装我在主机 PC 上已经工作的预构建映像、并将原始 U-Boot 替换为新编译的 U-Boot。
我不确定这是不是正确的程序。 如果有人能指导我,我会非常感激。